This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5976万A:故障保护操作

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642878/sn75976a-failsafe-operation

部件号:SN7.5976万A

此部件是否集成了故障保护操作?  如果不是,是否有建议的终止方案来促进外部的故障保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ralph:

    已指派一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢Jorge。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralph,

    SN7.5976万A在数据表中不会显示FAILSAFE,设备中也不提供此功能。

    有一种方法可以在外部实施故障安全保护。 请在下面的应用程序说明中参考此技术。
    www.ti.com/.../snla051b.pdf

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,
    此应用说明适用于LVDS接收器。 SN7.5976万A是RS-485收发器。 您是否认为应用手册也适用于SN7.5976万A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralph,

    下面是一些应用程序说明,用于RS-485故障安全实施。

    www.ti.com/.../slyt514.pdf
    www.ti.com/.../slyt324.pdf
    www.ti.com/.../slyt080.pdf

    希望这有所帮助。

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dennis。