This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:模拟启动板中缺少HDMI选项卡

Guru**** 2583135 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640144/ds90ub949-q1evm-hdmi-tab-missing-in-analog-launchpad

部件号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:USB2ANYALP

你好,团队。 在 DS90UB949-Q1EVM 板上使用模拟启动板时遇到问题,

我需要获取的信息与HDMI有关,但这是一个未显示的选项卡(请参见下图)。 如何显示HDMI选项卡?

在我的设置中,我通过HDMI将笔记本电脑连接到主板,我正在复制图像。 我在MainGui.log中找到的唯一消息是:

(<class exceptions.AttributeError at 0x25.499万>,<exceptions.AttributeError instance at 0x034C32D8>,<traceback object at 0x034C3328>)
SERIALNUM:0C381B512万C00
正在打开USB2ANY... 已获得0C381B512万C00 AS 1.2304万的手柄
正确
DS90UB949
(<class exceptions.AttributeError at 0x25.499万>,<exceptions.AttributeError instance at 0x034C3A30>,<traceback object at 0x0565B288>)
SERIALNUM:0C381B512万C00
正在打开USB2ANY... 已获得0C381B512万C00 AS 1.2304万的手柄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pedro:

    请尝试卸载并下载ALP的最新版本并进行安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hamzeh,

    您提供的链接是下载版本1.55 v.0010。 但是,它实际上下载了1.56 .001版,这与我安装的版本相同。 我尝试重新安装它,但HDMI卡舌仍然不可见...

    你还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pedro:

    能否进入演示模式(未插入任何USB2ANY)并查看949配置文件? 您可以通过选中"启用演示模式"框(参见下文),然后转至"演示模式设置"并选择949配置文件来执行此操作。

    我想知道,因为ALP检测的是DS90UH925设备,而不是DS90UB949。 您还可以检查寄存器0xF0-0xf5吗?

    此致,

    佐伊