This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SN75DP130:如何在SN75DP130上改进强调前问题?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633285/rtos-sn75dp130-how-to-improve-pre-emphasis-over-issue-at-sn75dp130

部件号:SN75DP130

工具/软件:TI-RTOS

您好,先生

我有一个关于如何在SN75DP130上提高对问题的强调程度的问题吗?

以下示意图和附件。 和布局跟踪,如下所示。

如果您有其他意见,请与我分享。 感谢您的大力支持。

对接板 主板
密耳 0.1 uf 密耳 PIN名称 PIN名称 密耳 0.1 uf 密耳 密耳 0欧姆 密耳 PIN名称
DP连接 109.1 C117 88.43 OUT0_p DP转子:
SN75DP130SSRGZT
IN0_p 138.88 C43. 455.03 (途经:1) 连接器 268.94 SR35 3341.18 (途经:2) DDI1_TXP[0] CPU
KabyLake
110.2 C116 88.43 OUT0_n IN0_n 138.96 C26. 454.43 (途经:1) 269.08 SR34. 3339.30 (途经:2) DDI1_TXN[0]
106.58 C115 81.56 输出 输入1_p 63.52 C40 517.21 (途经:1) 232.61 SR33 3367.49 (途经:2) DDI1_TXP[1]
105.25 C114 82.65 OUT1_n IN1_n 63.66 C39. 519.04 (途经:1) 232.34 SR32. 3366.16 (途经:2) DDI1_TXN[1]
109.87 C113 81.13 OUT2_p in2_p 66.13 C38. 405.34 (途经:1) 216.78 SR31. 3393.70 (途经:2) DDI1_TXP[2]
109.04 C112 81.95 OUT2_n in2_n 66.02 C37. 404.14 (途经:1) 216.04 SR30  3394.27 (途经:2) DDI1_TXN[2]
114.67 C111 87.73 OUT3_p in3_p 68.59 C36. 475.87 (途经:1) 229.71 SR29.  3596.13 (途经:2) DDI1_TXP[3]
112.47 C110 89 OUT3_n in3_n 69.14 C35. 475.97 (途经:1) 229.36 SR28  3599.24 (途经:2) DDI1_TXN[3]
密耳
1052.91 Aux_SNKp Aux_SRCp 201.09 C81. 862.95 (途经:2,末节:29.76 mil) 473.66 R13. 3407.88 (途经:2) DDI1_AUXP
1051.98 AUX_SNKn Aux_SRCn 201.77 C74. 860.99 (途经:2,末节:29.36 mil) 473.43 R14 3409.11 (途经:2) DDI1_AUXN

e2e.ti.com/.../AX9.319万A10_5F00_P6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王

    预强调可以通过I2C接口进行调整,而一个很好的测试是一个眼图,可以得出一个好的水平。 它取决于应用,位置,轨迹,电缆等
    我让您对您的原理图做一些评论。

    - SCL/SDA_CTL的上拉电阻必须为2K,但如果SMBus要求4.7K,则可以。
    -在VDDD_REG的情况下,只需一个1uF盖接地。
    -但在Vcc的情况下,每个电源引脚上必须有一个1.UF,DP130必须有一个大容量的盖。
    -在ADDR情况下,上/下电阻必须为4.7K

    此致
    弗朗西斯科