This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:无法使用某些4K源

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633479/tmds181rgzevm-not-working-with-some-4k-sources

部件号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他部件:TMDS181

您好,

我们正在对EVB进行测试,发现了一些问题。

1.信道/极性交换=已禁用

2.时钟输入信号检测器=已启用

3. HPD_Auto_PWRDWN_DISABLE =已禁用

4.设备功能模式=整个范围250Mbps - 6Gbps的再计时器模式

<问题>

1.在3840x2160超高2160超高清和4096x2160 4K2160 4K分辨率上

-TMDS_Clock_Ratio->1/10的TMDS位周期

- HDMI时钟频率-> 300MHz

**我们可以阅读上面的状态,但在带有4K设置盒的接收器上看不到任何视频。

**从PLL状态开始,它不规则地切换锁定和解锁。

**没有EVB就可以了。

TMDS181是否可以使用4K分辨率? 是否有任何限制?

2.是否可以通过TMDS时钟比1/10的TMDS位周期传输4K分辨率?

3.当源为4K且TMDS时钟频率为1/10时,传输终止的正确值是什么?

-无终止? 或150至300欧姆?

此致

肯尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenick

    1.-如果数据速率在设备参数范围内,我们的设备支持每条通道高达6 Gbps (高达18 Gbps)
    2.-如果数据速率在1.4 参数范围内,则可以支持高达3.4 Gbps的数据速率。
    3.-这取决于刷新率,颜色位深度,色度采样和标准,如果所有这些参数都在数据速率内,则可以实现。 但对于此分辨率,我建议您使用HDMI 2.0。
    4.-对于端接电阻器,请检查TX_TERM_CTL (第6页),但我建议您不要连接,因为使用此电阻器,设备会自动选择端接阻抗。

    此致
    弗朗西斯科