This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:3 m 长USB电缆...

Guru**** 2780475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633439/tusb211-3m-long-usb-cable

部件号:TUSB211
主题中讨论的其他部件:TUSB522P

我们有一根很长的USB连接线(大约3米),我们希望提高2.0 和USB 3.0 速度的信号完整性。 我们有三种选择,第一种是在电缆两端使用USB集线器IC,第二种是在电缆两端使用驱动器,最后一种是使用集线器IC和驱动器。
我们的应用程序使用异步传输。
您的建议是什么以及为什么

感谢您的支持和时间。

我们检查的部件

www.ti.com/.../TUSB211
www.ti.com/.../tusb8020b
www.ti.com/.../tusb501-q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andr é,

    3 m 不是很长的电缆,我建议在USB3上只使用一个TUSB522p,在USB2上只使用一个TUSB211。 3 m 仍在USB3规范范围内,使用两个或更多的驱动程序(特别是USB3)可能会导致均衡问题。

    此致,
    迭戈。