This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75.441万:24V至5V

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637527/sn754410-24v-to-5-volt

部件号:SN75.441万
主题中讨论的其他部件: ISO1212

我正在使用 SN75.441万,我的问题是逻辑电源电压为5伏,而向SN75.441万提供逻辑信号的设备是一个plc,它发送24伏的消息。我想解决方案是使用电阻器,我的问题是哪个 电阻器。多少ohm/w  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,mosh,

    很抱歉,我不理解您的问题。 您能否提供一个简单的图解,说明您正在尝试做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件中有一个简单的示意图,如果不清楚,请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,mosh,

    http://www.ti.com/product/ISO1212 非常适合您的应用程序。 它设计用于连接24V PLC数字输入信号。 请根据您的需要考虑使用此设备。

    Rgds,

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不出来它是如何匹配的。"iso12.1212万"是否能帮助我将24V转换为5V电压,因为"sn75.441万"只能使用5V电压。请查看我在上一篇文章中提供的原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,mosh,

    我可能误解了您的要求。 通常,数字输出在PLC接地和现场接地之间使用电化隔离。  ISO1212适用于该用例,应用电路如下所示:

    如果PLC与SN75.441万位于同一电路板上,并且接地之间不需要电化隔离,那么我同意,您需要电阻器将电压降低至5V范围。 电阻器的选择取决于PLC块能够提供的电流。

    如果我误解了您的要求,我深表歉意。

    Rgds,

    Anant