This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:这些参数更新的频率和时间?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632256/ds110df410-how-often-and-when-are-these-parameters-updated

部件号:DS110DF410
主题中讨论的其他部件:DS110DF1610

您好,

我们的客户正在确认TI计时器的EOM,DS110DF1111,DS110DF401和DS110DF1610。 那么,您会提供一些有关以下方面的信息吗? 这些参数更新的频率和时间?

1) CTLE的值->数据是否在CTLE ADAPT模式下定期更新?

2) HEO (0x27)/Veo (0x28)->我认为2)的值与 1)一起更新。

3)何时更新EOM(0x25,0x26)的传入数据?

此致,

Toshiyuki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshiyuki-San,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周三之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki,请参阅下面的内容。

    1) CTLE的值->数据是否在CTLE ADAPT模式下定期更新?

    • CTLE增压值不会定期更新。 重新计时器在首次检测到输入数据时执行自动Rx EQ自适应。 初始自适应完成后,再定时器将保持在自动自适应期间确定的CTLE设置

    2) HEO (0x27)/Veo (0x28)->我认为2)的值与 1)一起更新。

    • HEO 和Veo值的更新速率 为微秒。 重新计时器使用内部测量的HEO和Veo值作为Rx EQ自适应的一部分,而不是反向使用

    3)何时更新EOM(0x25,0x26)的传入数据?

    • 这些寄存器仅在主机实施完整的EOM眼部轮廓操作时使用。 请参阅下文

    绘制眼图

    眼孔监视器能够绘制均衡但非定时的眼图,以表示进入CDR块的信号质量。 此功能对于诊断总体信号完整性错误非常有用。 EOM生成的眼图不能用于将性能外推至1e-7以外的位错误率

    EOM根据64 x 64矩阵生成眼图。 矩阵中的每个网格空间都由一个16位字组成,表示传入数据流接触特定相位和电压级别的次数。 EOM通过记录每个相位和电压组合的总命中计数(一次一个网格空间)来对传入数据流进行采样。

    要配置EOM以绘制眼图(有时称为快速眼图捕获),请使用以下寄存器。

    步骤

    寄存器[bits]

    说明

    1.

    0x3e[7]

    0

    禁用锁定EOM锁定监控

    0x2c[6]

    0x11[7:6]

    0

    2'b xx

    将所需的EOM垂直范围设置为2'b xx

    3.

    0x11[5]

    0

    打开EOM

    4.

    0x24[7]

    1.

    启用快速EOM

    5.

    0x24[0]

    0x25

    0x26

    1.

    当24[0] 为1时开始从64 x 64阵列中读取,则丢弃前4个字节
    此位是自清除的。

    6.

    0x24[0]

    0x25

    0x26

    1.

    继续读取信息,直到64 x 64阵列完成。

    7.

    0x3e[7]

    0x2c[6]

    0x11[5]

    0x24[7]

    1.

    1.

    1.

    0

    将EOM返回到其原始状态。 撤消步骤1-4

     

     

    从打开眼部监视器(EOM)记录的数据从(X,Y)位置(0,0)开始,然后继续到位置(0,63)。 接下来,Y值将重置为0,X值将递增。 重复此过程,直到读取整个64 x 64矩阵

     

    此致,

    Rodrigo Natal

    HSCC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo-San,

    感谢您的回复。 我想更详细地了解一下。 当24[0]从0更改为1时,是否为EOM累积传入数据?  还是定期更新累积的数据 ?

    此致,

    Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    累积的数据会定期更新。