This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP40:交流耦合电容器

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP40, DS25CP104A, DS42MB200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642750/sn65lvcp40-ac-coupling-capacitors

部件号:SN65LVCP40
主题中讨论的其他部件: DS25CP104ADS42MB200

您好,

我需要将许多LVDS输入信号连接到两个SN65LVCP40多路复用器。

所有LVDS信号均来自专用连接器。

两个SN65LVCP40 (mux)的输出端连接至DS25CP104A (交叉点),最后连接至LVDS连接器。

我需要知道我需要在路径中的何处放置交流耦合电容。 当然,我要将交流电容器放在输入连接器(mux输入)后面,但我不知道是否需要将它们放在SN65LVCP40的输出(mux和交叉点之间)和DS25CP104A的输出(交叉点)上。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您可以将DS42MB200替换为SN65LVCP40,则可以避免在DS25CP104A输入端使用交流耦合电容器。  如果接收DS25CP104A输出信号的设备与LVDS标准兼容,则该位置也不需要交流耦合电容器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很遗憾,我无法更换SN65LVCP40。 这就是我要如何实施LVDS输出的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    我以前在DS25CP104A上使用过这样的交流耦合电容器。   您可能不需要输出上的耦合电容器,因为CP104A输出与LVDS输入兼容100 %。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑是否需要在SN65和DS25之间放置电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,1.65V共模电压接近DS25CP104A接收器的内部跳闸点。 如果共模的电压完全错误,可能会导致DS25CP104A输出出现位错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我将在SN65和DS25之间放置交流耦合电容器。

    此捕获者的最佳位置是什么? 是靠近驾驶员(SN65)还是靠近接收器(DS25)?

    谢谢

    此致

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    我通常会尝试将它们放在更靠近接收器的位置。  这使得传输信号边缘速率有一小段时间来降低速度,从而最大限度地减少电容器在传输线路上产生某些信号反射的可能性。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Lee,

    我还有另一个问题。

    我需要放置更多DS25,以便在LVDS信号上实现更大的多路复用。

    我是否需要将交流电容器放置在DS25之间?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

     不要求在DS25设备之间放置交流电容器。

    此致,