This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:CLKOUT引脚

Guru**** 2957990 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632954/xio2001-clkout-pin

部件号:XIO2001

您好,先生:

关于XIO2001 CLKOUT的两个问题

1.如果我们不使用内部CLKOUT,数据表中提到需要从CLK输入提供PCI CLK源,您能否为我们分享经验,为什么需要??

2.如果我们不使用内部CLKOUT,我们的PCI设备使用ourself CLK GEN,那么CMD CONTRL仍需要使用IC?

 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在对此进行研究,我们将很快发送我们的意见。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒诚,

    如果您提供外部PCI总线时钟源,则只需:

    1-将外部时钟源连接至PCI总线时钟输入终端(CLK)
    2.-连接到XIO2001桥接器的所有PCI总线设备应使用相同的外部PCI时钟源。
    3.-禁用CLKOUT终端,方法是将0xEF写入“时钟控制寄存器”(PCI寄存器偏移0xD8),因为这些输出将不再使用。

    此致,
    豪尔赫