This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:有关磁性连接的问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633231/dp83867is-question-about-magnetic-connection

部件号:DP8.3867万IS

您好,

这在数据表中似乎更常见,但查看数据,我想对其进行检查,这有点奇怪。

数据表上的磁性连接和EVM电路图编号似乎不同。

哪一项是正确的?

EVM原理图: http://www.ti.com/lit/ug/snlu209/snlu209.pdf

RJ45对 网络名称 DP8.3867万
8-7. TD_A_P - TD_A_N 1-2
5-4. TD_B_P - TD_B_N 4-5
6-3. TD_C_P - TD_C_N 第7-8点
2-1 TD_D_P - TD_D_N 10-11.

数据表示例: http://www.ti.com/lit/ds/snls504b/snls504b.pdf

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在星期一之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    您的观察是正确的。 通道A应转到对1-2,依此类推。 在EVM中,我们通过LED_0带启用了镜像模式。 这将导致信道处于反向状态。 因此,信道A-B-C-D将成为信道D-C-B-A PHY的此功能有助于简化布局。
    由于信道反向,我们将信道A连接到对1-2。 如果客户未使用镜像模式,则应按照上图26进行连接。

    此致,
    Aniruddha