主题中讨论的其他部件: TUSB8041
您好,
我有一种将TUSB8041-Q1用作集线器的设计,并且有2.0 的38和3.0 的连接到集线器的下流端口。
我遇到连接到故障流端口的设备的连接中止的问题。 为了测试此情况,我连接了2.0 A的USB记忆棒并进行了连续的读/写测试,在离开一夜后,我有时会遇到连接故障。 当发生错误时,连接到下游端口的所有设备都会同时断开连接。
我在设计集线器时考虑了布局建议,并尝试坚持数据表中建议的设计。
如何跟踪错误的原因? 是否是集线器的杂项I/O配置错误? 我怀疑其中一个设备的挂起模式可能存在问题。
我有一个EEPROM连接到集线器,但我现在不使用。
我可以提供每封电子邮件的完整示意图。
提前感谢。