This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:有关SATA Gen2驱动器应用程序的SMBus寄存器的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633435/ds100br111-question-about-smbus-registers-for-sata-gen2-re-driver-application

部件号:DS100BR111

您好,如果启用,SMBus寄存器0x04 (eSATA模式)的位7:6对DS100BR111的功能有何作用?

SATA Gen2应用程序的推荐设置(VOD,EQ等除外)是什么? 数据表注释中的9.1 2部分寄存器0x28必须设置为0x4C (对于SATA/SAS)。 是否还需要为SATA应用程序设置任何其他位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy:

    SMBus寄存器0x04的位7:6启用eSATA模式。   当信号检测功能未检测 到100US的有效输入信号时,此模式将使DS100BR111进入低功耗状态。

    以下是一组SMBus寄存器,用于调整SATA/SAS应用程序。

    0x06 = 18'h    /*启用SMBus访问

    0x0F = 00'h -> 07'h    /*典型CTLE设置,取决于系统中的衰减量

    0x11 = 00'h -> 02'h    /*典型DEM设置,取决于系统中的衰减量

    0x16 = 00'h -> 07'h    /*典型CTLE设置,取决于系统中的衰减量

    0x18 = 00'h -> 02'h    /*典型DEM设置,取决于系统中的衰减量

    0x23 = 0C'h    /* CH0的典型VOD设置为1000mV

    0x2D = AD'h   /* CH1的典型VOD设置为1000mV

    此致,