This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:锁定位行为(0x1C[0],一般状态寄存器)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632955/ds90ub914a-q1-behavior-of-lock-bit-0x1c-0-general-status-register

部件号:DS90UB914A-Q1

[ DS90UB914A-Q1 ]锁定位的行为(0x1C[0],常规状态寄存器)

您好,

我的客户分享了一个有点奇怪的锁定位(0x1C[0])行为。
你能看一下并评论一下吗?

当摄像机电缆(FPD-Link III电缆)从接收器板(DS90UB914A-Q1已安装)断开,并且其处理器尝试读取0x1C (通用状态寄存器)时,初始读数表示锁定位(位[0])为“0”。

但是,它们会重复读出多次,即使电缆仍处于断开状态,锁定位也会变为“1”。

根据下面参考帖子中的信息,此位应动态地指示锁定状态。




提前感谢您的支持。
此致,



其他参考资料员额

[ DS90UB914A ]锁定检测条件和一般接收器状态检查
e2e.ti.com/.../47.3875万 一般标准

[ DS90UB914A-Q1 ]一般状态寄存器
e2e.ti.com/.../48.707万 一般标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    断开电缆连接不是正常操作。 它可能无法正确地断言时钟。
    我建议他们也监控信号检测位(0x1C[1])。



    此致,
    查利蔡