This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:EVM中的USB2ANY?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633385/ds90ub953-q1evm-usb2any-in-evm

部件号:DS90UB953-Q1EVM
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

团队,

 DS90UB953-Q1EVM是否包含USB2ANY板? 我有一位客户刚刚订购了一个,担心他可能无法使用EVM,因为那里没有USB2ANY。 如果不是,客户如何获得他们的操作?

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    USB2ANY通常随EVM提供,TI不会自行销售。 另一个选项是使用Aardvark,这里提供的功能相同: www.totalphase.com/.../