This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:LMH0387,双输出型号

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0387, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633375/lmh0387-lmh0387-dual-output-variant

部件号:LMH0387
主题: LMH0397中讨论的其它部件

我需要从单输入信号驱动两个SDI信号,我们是否有LMH0387的双输出(75Ω)版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    下一代3G-SDI双向I/O可满足此目的。 它不兼容引脚,但具有从单个100欧姆差动输出驱动两个75欧姆输出的功能。

    请查看LMH0397。 在CD模式下设置时,它可用作具有集成重新计时器的双电缆驱动器。 请注意,您需要在产品文件夹页面中请求访问权限才能查看完整的数据表。

    Michael