This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:内置自检期间的测试模式

Guru**** 2585265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642991/ds90ub953-q1-test-pattern-during-built-in-self-test

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB933-Q1

您好,

我对DS90UB953-Q1的内置自检(BIST)有疑问。

在BIST期间,DS90UB953-Q1将输出哪种测试模式?
是PRBS7吗?

在其他FlatLinkIII产品(如DS90UB933-Q1)中,
在数据表中,它表示将输出PRBS7测试模式。
因此,我猜DS90UB953-Q1也会输出PRBS7测试模式,是否正确?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好。

    DS90UB953-Q1还会输出伪随机序列。

    DS90UB953-Q1数据表中的7.3 .4.4 内置自检部分:“串行器输出一个伪随机序列的连续流,并高速驱动链路。”

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    感谢您的回复。
    我已经查看了DS90UB953-Q1数据表,我知道您所附的上述说明。
    数据表只提到"伪随机序列"。 那么,使用哪种模式? PRBS7? PRSB15? 等等

    正如我在上一篇文章中提到的,其他FPD链路III产品(DS90UB933-Q1)输出PRBS7。
    请查看DS90UB933-Q1的数据表。
    DS90UB953-Q1也是FPD-Link III产品,所以我想它也会输出PRBS7。

    此致,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,g.f.。

    是的,您的假设是正确的,它是PRBS7。

    此致,
    佐伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    G.F.