This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C401:客户需要有关电路配置和后续部件故障的帮助

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C402, DS90C401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632089/ds90c401-customer-needs-help-with-circuit-configuration-and-subsequent-part-failure

部件号:DS90C401
主题中讨论的其他部件:DS90C402

您好,

我们有一位客户在使用DS90C401和DS90C402时遇到问题。

来自客户:

"我杀死了我的第一个司机。 接收器似乎正常。

我使用两个SOIC-8适配器构建了一个驱动器到接收器原型,
带6英尺tw-pr电缆。 它出现故障,所有电平均在GND输出。

设置:
-测量快速引脚电阻,在将芯片放在适配器上之前作为参考。
-已验证适配器上有芯片后的针脚电阻:一切正常
-使用从驱动器到接收器的6英尺双绞线
-对两个芯片使用相同的5VDC和GND
-连接:
 引脚7 (DO2+)至接收器引脚7 (RI2+)
 插针6 (DO2-)至接收器插针8 (RI2-)
 接收器针脚7至8之间为100欧姆
 已将驱动器引脚4 (DI-1)连接到GND
 每个数据表的引脚2 (RO1),3 (RI1+),4 (RI1-)保持打开状态
 使用1 Meg探针观察引脚6 (RO2)
 
- I对引脚8施加1.5v,500ns脉冲@ 50kpps (DI2)
 接收器输出保持平坦。
 
-快速引脚电阻测量,使用从原电路板上拆下的SOIC-8适配器进行
测试前的DS90C401引脚:
引脚1到引脚2:480K
引脚2到引脚3:5.9M
引脚3至引脚4:6M
引脚4到引脚5:340K
引脚5至引脚6:1.3米
6号插针至7号插针:4.9M
引脚7到引脚8:5.9M

DS90C401测试后针脚:
引脚1到引脚2:480K
插针2至插针3:840k
引脚3至引脚4:850k
引脚4到引脚5:340K
引脚5至引脚6:480K
6号插针至7号插针:830k
引脚7至引脚8:830k

DSC90C402引脚,测试前后测量结果相同。
DS90C402引脚:
引脚1到引脚2:475k
2号插针到3号插针:6.7M
引脚3到引脚4:6.7M
4号插针至5号插针:327k
引脚5到引脚6:4.8M
6号插针到7号插针:6.6米
引脚7到引脚8:6.6米

我非常感谢您对我做错了什么的想法。"

有人能帮你吗?

谢谢!

GGabe Garza

TI客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将在星期一对此进行审查并向您提供更新。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabe,

    1.5V输入不符合VIH最低电压水平。 我会尝试使用0V - 5V输入脉冲运行测试,以确保驱动器输入获得足够的电压来切换。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    我们收到了客户的回复:

    "如果这能解释我的DS90C401为什么要死,我会尝试一下。
    但是,从0伏(V-IL)切换到仅1.5伏(V-IH)并不能解释DS90C401为什么会死机。
    我不想杀死另一个DS90C401。"

    我们是否可以提供进一步的建议?

    谢谢!
    GGabe.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    客户回答了另外一个问题:

    "DS90C402数据表中有一些模糊语句wrt 401=>media=>402对。
    媒体和终端电阻器的匹配程度如何?
    根据第4页(DS90C402数据表)的顶部,这3个选项如下所示:

    -"接收器通过平衡连接至驱动器
    介质可能是标准双绞线电缆,并行对电缆或简单的印刷电路板跟踪。"

    -"...通常介质的特性阻抗(Zo)在100欧姆范围内。"

    -"应选择100欧姆的终端电阻器以匹配介质,并且
    位于尽可能靠近接收器针脚的位置。'

    所以...
    是否可以更具体地说明介质Zo和电阻器的'可接受范围'?
    即,介质的可接受Zo范围是多少,接收器处为100欧姆?

    或者,对于90欧姆介质的接收电阻器,可接受的范围是多少?
    是否可以选择电阻器(从100欧姆到50欧姆)来匹配介质?

    双绞线电缆的Zo变化很大(45至100欧姆以上)。
    我在Rcvr使用了100欧姆电阻器,并将一些tw对介质切至6英尺,然后尝试了它。
    我的tw-pr介质可能是50-60欧姆,
    这是否会导致DS90C401驱动程序死机?"


    谢谢!
    GGabe Garza
    TI客户支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GGabe,

    介质类型未终止驱动程序。  我对1.5V输入的回答仅与VIH最小值有关。  如果输入从未真正到达VIH,则输出很可能保持"低",而不是切换"高"。  

    如果驾驶员被"杀死",则可能是某种EOS事件。  我看到泄漏已经上升,但零件 也没有完全短路。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    我们收到了客户的回复:

    "是的,非常感谢您的帮助以及e2e支持团队的帮助。

    我将介质更换为已知的75欧姆阻抗,并安装了新的DS90C401。
    它现在运行良好。"

    感谢您的帮助!

    此致,
    GGabe Garza
    TI支持