This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:系统配置寄存器中的PP_XXXconfig位(0x28)

Guru**** 2583155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/645980/tps65982-pp_xxxconfig-bits-in-system-configuration-register-0x28

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户仅在其应用程序中使用PP_EXT,因此他们认为其他路径可以设置为如下禁用。

此设置是否可接受?

如果有任何副作用,请告诉我。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    如果PP_EXT是他们使用的唯一路径,则这将是可接受的配置。 但是,在源功能寄存器中,必须在此配置中将所有源PDO设置为PP_EXT。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢。 我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa