This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:放电电路

Guru**** 2584005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640462/tps65982-discharge-circuit

部件号:TPS6.5982万

大家好,

 TPS 6.5982万的放电电路在什么条件下激活?

特别是,我的客户想知道 ,在所有PDO都使用相同路径(如变量DCDC 架构)的情况下,它是否也起作用。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    每当VBUS端口从连接状态变为断开状态时,都会使用VBUS放电电路。 在TPS6.5982万上的电源角色交换过程中,这也可用于将VBUS放电至0V。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    正如我前面提到的,我的客户选择 了可变DCDC架构,在正常操作中,电源路径永远不会切换和断开。

    在这种情况下,我的客户想知道放电电路是否也能用于降压PDO更换案例。

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    此应用程序是否仅使用PP_EXT路径来获取所有电压? 如果是这种情况,将不会使用VBUS放电电路。 电源时使用VBUS放电电路的唯一情形是从PP_HV或PP_EXT切换至PP_5V。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    是的,在这种情况下,您认为有必要将外部放电电路置于VBUS上吗?

    另外,VBUS过渡到VSAFE0V的情况如何?
    在这种情况下,使用PP_HV的放电电路是否也起作用?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    返回到VSAFE0V时,TPS6.5982万将使用内部VBUS放电电路。 在电源角色交换期间,VBUS在交换之前返回VSAFE0V时也是这种情况。
    如果您从PP_EXT切换至PP_HV,VBUS放电电路将正常工作。 但是,如果您的所有PDO都在PP_HV上,则VBUS放电将不会启用。 仅当您在操作过程中更改电源路径时,VBUS放电才会接合。
    大多数DC/DC都可以在PD定时规格范围内调整其电压。 如果客户使用的可变直流/直流电可以快速调节其电压,则无需外部放电。 这种情况很可能发生,但最好进行测试。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    好的,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa