This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:VHDL型号

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632775/tca9539-vhdl-model

部件号:TCA9539

大家好,

是否有可提供给客户的用于TCA9545和TCA9539的Verilog或VHDL模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Edward,

    遗憾的是,我们不会为我们的设备生成Verilog/VHDL模型。 我们的在线设计工具团队似乎也不提供此类模型。

    抱歉,
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:
    感谢您的支持。 祝您度过美好的一天!

    此致,
    ED