This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:需要外部EEPROM时以及如何写入EEPROM (如果使用)

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633142/tusb7340-when-we-need-external-eeprom-and-how-to-write-to-the-eeprom-if-it-used

部件号:TUSB7340

尊敬的各位:

我的客户想知道他们在什么情况下需要外部EEPROM,如果使用,如何写入EEPROM。

请帮我发送工具吗?

我的客户想同时初始化四个USB,他们能否保存EEPROM,如果不使用EEPROM,是否意味着他们只使用寄存器中的默认值?

此外, 写入EEPROM的步骤是什么,您能否帮助详细描述。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    如前所述,将EEPROM与TUSB7340一起使用是可选的;因此,默认设备操作(即同时使用4个端口)无需使用EEPROM。

    唯一的功能是自定义某些设备配置,如设备的子系统ID,将某些端口设置为不可移除等。有关可通过EEPROM配置哪些设置的详细信息,请参阅数据表上的表4。
    当不使用EEPROM时,默认寄存器值将加载到设备。

    要对EEPROM进行编程,我们建议在将EEPROM焊接到板上之前或在ICT过程中使用标准EEPROM编程器。
    我们确实有一个为开发环境创建的Windows工具,用于通过PCIe对EEPROM进行编程,但这不适用于生产环境。
    请告诉我他们是否需要自定义任何寄存器,我将提供该工具。

    请注意,不建议将TUSB7340用于新设计,因为它的支持有限。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    感谢您的清晰解释,既然TUSB7340是推荐用于新设计的,那么您是否在此应用中对新设计有其他建议?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    很遗憾,我们没有任何其他设备具有相同的功能

    此致,
    豪尔赫