This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:终端电阻器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639151/sn65hvd09-terminal-resistors

部件号:SN65HVD09

您好,

如何选择RS-422接收器的终端电阻值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijesh:

    具体了解您的应用程序的外观会很有帮助,这样我的建议会更准确。 一般而言,在RS-422中,如果使用端接,则必须将其置于接收器附近的电缆末端。 电阻器的值应能与所用电缆的特性阻抗匹配,通常为100ohms或120ohms。

    根据您的应用,如果数据速率低于200Kbps或电缆长度较短(几米),您甚至可以避免端接线路。

    为了更好地理解和更具体地了解此主题,我建议阅读以下应用报告:

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adrian:

    感谢您的快速响应。 电缆长度为1M,数据速率为144Kbps,因此我猜不需要终端电阻器。 但是,如果我连接100E终端电阻器,是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brijesh:

    是的,由于电缆长度短,数据速率低,因此您可以不使用终端。
    插入100ohm端接电阻器,您不会看到任何问题;它将改善信号形状,因为所有反射都将被取消,但驱动器将需要提供更多功率(更高的耗散)。

    如果这能澄清您的想法,请告诉我。

    此致,
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:
    我是否应该为RS422接收器侧的PCB提供任何阻抗匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijesh:

    我不确定我是否完全理解您的申请。 如果您在PCB上使用收发器,则使用电缆的原则也相同。 对于标准,PCB轨迹应布局好,以便与通常约为100ohms的类似特性阻抗匹配。 RS422接收器端的终端电阻器应始终匹配该值,以消除反射。 所以,是的,您必须始终匹配阻抗。

    如果您对此主题感兴趣,我建议您查看以下应用说明,其中提供了有关的总体概述
    RS422和RS485通信:

    请告诉我这是否有帮助。

    此致,

    Adrian