This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:不需要消耗电流时的汇容量设置

Guru**** 2558100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631644/tps65982-sink-capability-setting-when-there-is-no-need-to-draw-current

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户的产品需要支持DRP (切换R_p/R_d)以实现与源/接收器外围设备的互操作性。  

但应用程序从根本上假装成源。 他们不希望将其作为水槽,除非是与仅限提供商的外围设备连接的外壳。 因此,他们将PP_HV分配为接收器路径,并且由于其应用程序不需要拉动电流,所以它保持打开状态。

然后,他们对Sink PDO上的FW设置有疑问。

包括PD规格的Type-C标准是否允许以下配置(支持DRP,但不支持将PDO用作接收器)?

如果允许,如果TPS6.5982万没有下面的接收器PDO,会发生什么情况?

如果不允许,应设置多少电流用于 工作电流?  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    您不需要在配置中包含任何接收器PDO。 如果需要,您也可以将PPHV设置为禁用。 如果您插入的PD适配器没有接收器PDO,也没有配置为接收器的电源路径,VBUS将默认协商为5V,但所有电源路径都将保持禁用状态。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    好的,我知道TPS6.5982万可以在没有接收器PDO FW的情况下被吸入,在这种情况下,VBUS将默认协商为5V。

    我的客户想了解VIF条件下所传达的PDO的详细信息。
    您能否澄清PDO的详细信息?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    TPS6.5982万将接受5V/3A合同。 我使用带有0接收器PDO集的EVM测试了此问题:

    谢谢!

    Eric