This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:T2~T5的最小值和最大值(根据7.7 计时要求,重置计时P11)

Guru**** 2582675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639145/dp83822i-min-and-max-value-of-t2-t5-on-7-7-timing-requirements-reset-timing-p11

部件号:DP8.3822万I

大家好

您是否介意 询问DP8.3822万I?

在7.7 定时要求,重置定时P11上,T2~T5的最小值和最大值是多少?
数据表显示典型值数据。
我们的客户希望了解容差。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    我们正在研究这一请求。 您能否告诉我客户计划如何使用此信息?

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    客户使用IT数据作为参考,因此当TA 更改时,他们想知道 容差是多少 。
    另一方面 ,作为其公司的法规,他们必须确认 测量结果 是否在范围内。

    此致,

    松本博塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    非常感谢您的支持!

    我们很抱歉催促您,但您能  在收到这些信息时告知我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha San

    我们很抱歉催促您,您能告诉我们您的情况吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松本山

    我们正在更新我们的数据表,在通电和重置计时图中提供更多信息,这将为客户提供帮助。 我们无法在7.7 部分提供T3,T4和T5的最大值,但我们可以在7.6 部分和7.7 部分提供T2的最大值。 这是MAC在通电和重置后必须等待的最长时间,然后才能开始与PHY通信。

    更新:
    7.6 通电定时部分
    T2 = 200毫秒(最大值)

    7.7 重置计时部分
    T2 = 2毫秒(最大值)
    T3 = 120ns (典型值)

    此致,
    Aniruddha