This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps2549:用于移动设备,平板电脑等的USB充电电路-寻求端口控制器建议。

Guru**** 2560230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633053/tps2549-usb-charging-circuit-for-mobiles-tablets-etc---port-controller-recommendation-sought

部件号:TPS2549
主题中讨论的其他部件:TPS2511TPS2546

我正在调查提供基于USB的充电解决方案需要什么。  如果我想对苹果,三星等品牌的商品进行充电,我发现需要的不仅仅是提供DC电源

我已经看了各种充电端口控制器,但对所有USB细节感到困惑,因为它不是我以前设计的区域。 基本上,我只想使用直流电源提供的USB充电器,对USB数据不感兴趣。

有人能推荐我应该查看哪些特定设备吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    您只需问几个问题。

    1. 您正在查看USB Type-A端口上的充电设备是否正确?  

    2. USB充电控制器应用程序是什么(壁式适配器,电源组等)?

    谢谢!

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    我将向用户演示A型面板安装连接器。 然后,他们使用相应的导线将其设备插入。

    该应用适用于通过PoE供电的墙上充电端口。 我需要将PoE电压降至5V才能提供USB电源。 我希望充电控制器能让我为显示在其上的任何USB充电设备正确充电。

    此致

    Howard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    如果您只需要专用充电端口(DCP),我建议您查看 TPS2511。  它负责1.2 的各次握手,并通过分频模式支持其他设备,如Apple和Samsung。  其他选项包括TPS254x器件系列(从TPS2546开始),它们会变得更加复杂。  如果您向TPS2511链路底部滚动,则应比较所有TPS254x系列和TPS2511。  TPS2511还具有 PMP8851 USB电池充电参考设计和应用手册 ,为USB设备创建通用车载充电器 ,以帮助您入门(我知道这不是汽车设计,但应该提供良好的参考)。

    此致,

    多诺万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢多诺万。 我来看看tps2511。  

    Howard