This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:UB953是否可以连接到UB914或UB934?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633037/ds90ub953-q1-ub953-can-connect-to-ub914-or-ub934

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

 如果使用12位HF模式,UB953能否连接到UB914或UB934?

我想将图像传感器与CSI2接口配合使用 。 但是,ECU是并行视频端口。

谢谢
肯秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    953可以在12位HF模式下与914A/934配合使用。 TI网站上不久将发布一份文档,其中介绍了953和914A/934 (SNLA270)之间的DVP兼容模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我很期待这份文件。

    谢谢你。