This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:PCIe数据包交换机的菊花链连接

Guru**** 2463080 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630293/xio3130-daisy-chain-connection-of-pcie-packet-switch

部件号:XIO3130

您好,

我有关于XIO3130 PCIe分组交换机的问题。

在我们的系统中,有一个主板和八个独立的子板。
我们计划通过PCIe连接主板和每个子板。
因此,我们正在搜索能够输出8个输出的数据包交换机。

XIO3130似乎是TI唯一的分组交换机产品,
和XIO3130仅支持3个扇出。
是否可以通过使用几个XIO3130实现8个扇出?
例如,通过菊花链连接连接几个XIO3130。

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您可以通过菊花链方式连接一些XIO3130来生成它。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    感谢您的回复,我了解使用多个XIO3130可以实现8个扇出。
    我想问一下如何连接多个XIO3130。
    请参阅随附的PowerPoint文件。 我写了连接示例,并提出了一些问题。

    如果将多个XIO3130作为附加文件连接,谁可以配置XIO3130内部寄存器和外部EEPROM?
    以及如何配置它?

    我了解如果使用单XIO3130,则XIO3130的配置将通过上游设备(PCIe根复合)完成。
    但如果XIO3130通过菊花链连接,我不知道如何配置它。

    此致,
    G.F.

    e2e.ti.com/.../XIO3130_5F00_Daisy-Chain-connection.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    初始化由操作系统完成,具有多个交换机不会产生任何影响。

    EEPROM是可选的。 您是否确实需要将任何寄存器更改为非默认值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好GF,

    正如Clemens评论的那样,如果您想更改默认寄存器值,则只需要EEPROM;因此,如果您不更改它们,则不需要EEPROM

    此致,Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens和Roberto,

    感谢您的回复。
    我知道EEPROM是可选的。
    顺便说一下,是否使用XIO3130常用的默认寄存器值?

    我还有一个问题要问。
    通过菊花链可以连接多少XIO3130?
    是否有限制?
    请查看已连接的文件。
    我们计划使用XIO3130通过PCIe连接主板和每个子板。

    此致,
    G.F.

    e2e.ti.com/.../XIO3130_5F00_Daisy-Chain-connection_5F00_part2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    我希望有最后一个问题的答案(发布于2017年10月11日)。
    很抱歉打扰了您,但请给我反馈。

    此致,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链长度没有电气限制,PCI Express规范将总线编号定义为八位字段,即256总线。

    但是,主机硬件或操作系统可能会对总线编号或单个根端口处理的总线数量施加限制。 换言之,XIO3130没有限制,但主板可能有一个限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,
    G.F.