This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HDMI至24位显示屏

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642355/tfp401a-hdmi-to-24-bit-display

部件号:TFP401A
主题中讨论的其他部件: TFP401

您好,

我是HDMI/24bit RGB显示 接口的新用户。 我的项目要求如下。

步骤1. 使用MSP4032控制器作为 前端ADC (24通道 ,采样率为1毫秒),并 通过SPI将数据传输到基于Linux的主板之一。 (比格骨黑/树皮皮/食人皮)

步骤2。 在Linux上开发应用程序以显示所有采样数据并传输到HDMI端口。

第3步: 将HDMI信号转换为24位RGB接口,以驱动7英寸和10.1 英寸显示屏。随附数据表。

我在第3步,这对我来说很麻烦。

我已经浏览了TFP401A数据表 ,但 没有开发板可用。  

有人能指导我如何继续吗?

e2e.ti.com/.../10.1-display---SPEC_5F00_TST101T_2D00_HBD_2D00_50A---_2800_3_2900_.pdfe2e.ti.com/.../7_5F00_displaySPEC_5F00_TST070CBOT_2D00_01-Serials.pdf</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abhay,

    我们正在审查您的问题,我将很快收到我们的反馈,

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Joel:
    正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abhay,

    我将通过电子邮件与您联系,以共享一些有关TFP401硬件实施的草稿文件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joe,

    我的邮件ID是abhayshekar@ecil.co.in vashisthashekharabhay@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件向您发送详细信息。

    此致