This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:最小输入范围的规格?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642680/sn65dp141-spec-of-minimum-input-range

部件号:SN65DP141

尊敬的团队:

希望您能度过一个愉快的感恩节和周末。

我们的客户对DP141感兴趣,但询问我们是否有 关于该器件的最小输入振幅(RX)规格的更多详细信息。 DP的规格是120mV,但显然有些其他部件可以做得更好,如90mV。

期待您的反馈。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin,

    已指派一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin

    感谢您的耐心。 我想知道客户到底需要什么?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,
    感谢您的回答。
    客户表示DP规格要求最小120mV输入信号幅值。 (我无法在线找到DP规格,也许您内部有它?)。 来自不同供应商的其他部件保证只能使用90mV。
    在我们的数据表中,我们没有指定DP141正常工作所需的最小输入振幅。
    此致
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin

    您知道他们正在检查的规格吗? 我检查了DP1.2a规范,它显示其工作电压至少为70mV。
    DP141与CML配合使用,这就是为什么它没有指定输入电压的原因。 另一方面,我们有DP159,它有VID (输入差分电压峰间值),从75 mVpp到1200mVpp。 请看一下这份报告,并告诉我您的意见。

    此致
    弗朗西斯科