This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:是否可以在不更改软件的情况下使用它?

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632971/ns16c2552-can-it-be-used-without-software-change

部件号:NS16C2552

您好,

我用NS16C2552TVA替换了当前用户使用的XR16L2552IJTR-F,测试了操作。
我使用相同的主板,相同的软件。

安装NS16C2552TVA时,在通电后执行一次通信,但随后通信停止。
但是,
XR16L2552IJTR-F安装后,可以稳定通信。

以前的答复是,没有必要更改寄存器或软件。
是否存在其他可能的问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,自助餐厅,

    这很有趣,我不确定可能会发生什么问题。 您是否知道会导致通信停止的情况? 是否有任何报告的错误有助于更好地了解哪些可能无法正常工作?

    最大