This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:没有TFP410的输出信号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CF384AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642672/tfp410-no-the-output-signal-for-tfp410

部件号:TFP410
主题中讨论的其它部件: DS90CF384AQ-Q1

大家好,

客户希望使用单通道LVDS信号转换2通道DVI视频信号。  

他选择一 个DS90CF384AQ-Q1设备+两 个TFP410设备。    DS90CF384AQ-Q1可将LVDS信号转换为RGB信号。

然后,RGB信号用作输入信号TFP410。  现在DS90CF384AQ-Q1可以正常工作。 输出数据和

  DS90CF384AQ-Q1的输出时钟信号正常。 他对TFP410使用24位单边输入模式。

 针脚配置如下:  

ISEL=0
BSEL = 1.
DSEL=1
边线=1
DKEN=1
PD (10针)=3.3V
参考电压=3.3V

TFDJ通过510欧姆 电阻连接至3.3V。 请查看附件中的示意图。

但是 MSEN是一个高级的。

客户  通过示波器测试TX0+/-,TX1+/-,TX2+/-和TXC+/-针脚。  TXC+/-针脚信号正常。

但 没有任何信号用于TX0+/-,TX1+/-,TX2+/-和TXC+/-针脚。

当客户  通过标准DVI-D电缆将TFP410连接到显示器时,显示器上没有任何信号。

问题1:对于 TFP410问题,您是否会提供一些建议?

问题2:如果 EDID信息不匹配或读取不正确, 这将导致显示器 不显示,正确吗?

问题3:如何阅读 EDID信息?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    我正在查看您的示意图,看看是否有任何配置不正确的地方。

    TFP410并未真正参与EDID交换。 因此,您需要连接外部EDID ROM来存储显示信息,这就是PC如何知道接收器的功能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。 我将等待您对第1季度的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    您有任何更新吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:  

    输入时钟在DSEL终端中被配置为差分信号,它们似乎有一个连接 到IDCK+的单端时钟。   

    您的是否可以使用视频生成器或找到一种方法来分别设置源中的红色,绿色和蓝色,然后监控TFP410输入?

    客户是否已确认EDID配置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据TFP410数据表,
    IF 24位单边输入模式
    在高摆幅模式(VREF = DVDD)中,DSEL不在乎;因此,设备始终处于单端闩锁模式,时钟模式为单端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认RGB输入已正确映射。 您的是否可以使用视频生成器或找到一种方法来分别设置源中的红色,绿色和蓝色,然后监控TFP410输入?

    我注意到TFP410具有0.1uF电容和一个300欧姆电阻器(位于TX##和TX#之间)。 此配置的用途是什么? 请删除它们。

    此致