This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:抖动

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS91M040, SN65MLVD040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632711/ds91m040-jitter

部件号:DS91M040
主题中讨论的其它部件: SN65MLVD040

您好,

DS91M040数据表中没有关于抖动值的说明。

DS91M040的抖动值是多少?

SN65MLVD040的数据表中介绍了抖动。

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Seishin:

    请查看此帖子:

    e2e.ti.com/.../87.5058万

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    感谢您的快速响应。
    我了解DS91M040的抖动性能。

    此致,
    Seishin