This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:提供100欧姆输入端接的Ibis AMI型号不工作

Guru**** 2461690 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631720/ds280df810-ibis-ami-model-with-100-ohm-input-termination-supplied-doesn-t-work

部件号:DS280DF810

当我在 Sigrity SystemSI中运行DS280DF810 IBIS AMI型号时,我将提供的100欧姆输入端接添加到定时器中,我没有得到任何输出。 设置中是否缺少某些内容?  当我不包括终端时,再定时器的输出是方波,而在最终接收器上,它又是一个眼图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff。 您的数据路径和模拟变量设置是否与TI再定时器模型快速指南匹配?

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    我认为我的数据路径与TI再定时器快速指南相匹配,但我只是注意到输入端接电阻器是对 Rx_term.s4p s参数文件的补充。  这看起来像是双重端接。  

    我正在使用Cadence SystemSi进行模拟,我没有一种简单的方法可以像ADS接缝那样在输入端向再定时器中添加终端电阻器。  我是否可以将另一组Rx_term.s4p S参数用于第二个100欧姆端子?  或者,您是否可以向我发送S参数文件以进行第二次终止?

    此致,

    Jeff Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff。 您需要添加此额外的端接电阻器,以便在模拟过程中获得正确的电压值。 rxterm.s4p仅代表RX的一部分,因此需要外部100欧姆。 在Cadence环境中,您必须有一种方法来实现这一点。 很遗憾,我没有S参数来代表100欧姆电阻

    此致,

    Rodrigo Natal
    HSSC应用工程师