This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:对蓄电池短路和对蓄电池短路;对地短路保护

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/645675/tpd4e05u06-q1-short-to-battery-short-to-ground-protection

部件号:TPD4E05U06-Q1
主题中讨论的其他部件:TPD3S714-Q1

您好,Sirs:

是否有解决方案可以提供GPIO对电池短路和对地短路保护。

这适用于汽车专用连接器接口。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    感谢您与我们联系。 有关对蓄电池短路和对地短路保护,请查看TPD3S714-Q1。  但是 ,TPD3S714-Q1主要设计用于USB 2.0 接口,因此该器件支持从0到0.3 +输入的电压,并且Ron -3dB带宽为860MHz。 只要这些接口与GPIO接口兼容,就应该是合适的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    32 GPIO需要保护。

    是否有更多渠道解决方案?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,
    遗憾的是,我们没有具有更高信道数的解决方案。 如果您有任何其他问题,请随时告知我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    明白了。 BTW。 TPD3S714/716是否可以保护RS485差分对蓄电池短路和GND?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    不幸的不是。 对于RS485,TPD3S71X OVP阈值过低。 正常工作电压范围将跳闸OVP阈值并关闭FET。

    不用客气! 如果还有其他需要帮助的地方,请告诉我