This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:中继器位置的最佳位置

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631842/ds80pci810-best-placement-for-repeater-location

部件号:DS80PCI810
主题: DS80PCI800中讨论的其它部件

您好:

我正在帮助客户调试服务器插卡中的DS80PCI810性能。

我们发现主机有时无法检测到卡。

附件是插件卡PCB实图。 它使用DS80PCI810 *2作为TX/RX

我想检查该位置是否在该距离内。

或者,我们应该向客户推荐DS80PCI800以获得最佳性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kay:

    位置看起来不错。  从图片上看,我认为每个DS80PCI810位置的Rx/Tx引脚上都有交流耦合电容器。  通常,某些交流耦合电容器 位于 附加卡和主板上。

    您是否有此主板的示意图?

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee:

    再次感谢! 我尝试让他们提供原理图,以便仔细检查,同时,您能否帮助我提供默认设置值  

    对于数据表表4和表5中的EQ设置和输出电压设置, 如果我们使用DS80PCI800进行临时备份测试,EQ和输出电压设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kay:

    下面是PCI800和PCI810的良好启动设置。

    DS80PCI810: CTLE = 2级 (寄存器值= 01'h) (引脚值= R - 20K至GND)

    DS80PCI810:VOD =级别6 (寄存器值= Ae'h) (引脚值VODx1 = 1,VODx0 = 0)   

    DS80PCI800: CTLE =级别 1 (寄存器值= 00'h) (引脚值= 00)

    DS80PCI800:VOD =级别6 (寄存器值= ab'h) (引脚值DEMx1 = 0,DEMx0 = 1)

    DS80PCI800: DEM = 0 dB (寄存器值= 00'h) (引脚值=与上面的DEM一起设置)  

    注:对于寄存器控制,寄存器0x06必须以18'h的值写入

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee:

    再次感谢,我想基于引脚模式控制来设置电阻值(ENSMB PULL LOW with 1K ohm),您能不能建议如下设置?  

    第一个设置电阻作为后续值

    基于FR4 15英寸4 mil跟踪的6级EQ设置

    EQA1/EQB1:R ("R"的含义是什么?)

    EQA0/EQB0:R

    根据FR4 15英寸4-mil跟踪进行6级输出电压和去重设置

    DEM1/DEMB1:R

    DEM0/DEMB0:R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kay:

    一般情况下,PCIe应用程序将以相对较低的均衡器设置进行最佳工作。  由于PCIe Tx也将 对信号应用显著均衡,DS80PC810 设置可能会低于 预期。   

    我将使用以下针脚设置主板。  您可能需要调整设置以获得最佳效果。

    下面是PCI800和PCI810的良好启动设置。

    DS80PCI810:  均衡器= 2级 (引脚值= R) (注:"R"级是通过20K电阻器到GND实现的)

    DS80PCI810:VOD = 6级 (引脚值VODx1 = 1,VODx0 = 0)   

    DS80PCI800:  均衡器=级别 1 (引脚值: EQ0=0,EQ1=0)

    DS80PCI800:VOD =级别6 (引脚值DEMx1 = 0,DEMx0 = 1)

    DS80PCI800: DEM = 0 dB (引脚值=与上面的DEM一起设置)  

    有关信号调节级别的其他信息,请参阅器件数据表。

    此致,