This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:E/C表和应用问题

Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641033/iso5852s-e-c-table-and-application-questions

部件号:ISO5852S

大家好,

我的工业客户正在考虑Si8283的竞争部分,该部分与TI的ISO5852S器件竞争。

1.传播延迟,ISO5852S:110ns,最大@ 1000pF,Si828x:50ns,最大@ 200pF。 您能否提供ISO5852S 200pF的传播延迟? 这样就可以进行苹果与苹果的比较。

2. ISO5852S是否有 任何应用GAN / SIC的参考设计? 对于这样的新技术,使用ISO5852S,如何使用Desat引脚进行电流保护? 与传统FET相比,设计是否有任何差异? GAN FET是否可以采用ISO5852S进行设计?

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    1.我们将继续努力并随时为您提供最新信息。

    2.我们正在研究一些使用ISO5852S驱动SiC MOSFET的参考设计。 将在不久的将来与您分享这些报告。  

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊丽,您好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KAAN,

    这些信息将在线提供。 请稍后再查看。  

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,请点击此处查看此链接吗? e2e.ti.com/.../64.6286万

    我创造了20V,5V的驾驶电压,这种电路一切都很好?