This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004

Guru**** 2594940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633088/ds90lv004

您好,

请参阅以下有关PN的问题:DS90LV004TVS:

  1. 我是否可以假定每个通道的反相和同相输入是可互换的? 意思是,我可以将'P'信号输入到反相输入,将'N'信号输入到同相输入吗?

      当然,我必须相应地交换产出。

 

  1. 我是否可以通过上拉将反相输入绑定 到VDD而不是GND,并通过下拉将同相上拉绑定到GND而不是VDD?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hen,您好!

    1.是的,每个通道的+/-输入是可互换的。

    2.是的,您可以通过任何一种方式偏置输入。