This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV1224:环境温度下的稳定流出量

Guru**** 2553990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633013/ds92lv1224-about-unstably-rout-by-ambient-temperature

部件号:DS92LV1224

您好,

关于DS92LV1224TMSAX/NOPB,我的客户提出了一些问题。

 

他们正面临着一个问题,即环境温度(TA)无法稳定地影响Rout。

他们确认发生此问题的时间超过45℃(TA)左右。

他们还尝试使用示波器进行捕获,但当探头接触到Rout引脚时,

此问题已消失。

他们想知道为什么联系的探测器会消除此问题。

我认为,如果没有信号波捕获,很难给出评论和建议。

如果可能,请就可能的原因向我们提供意见或看法。

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao2199,

    锁*引脚的状态是什么? 是否为随机锁定? 是否所有LV1224样本都发生了这种情况? 您能否详细说明有关rout引脚不稳定活动的信息? 如果可能,请将结构图/示意图和支持材料发送给我,邮箱地址为dennis.wu@ti.com

    此致,
    Dennis