This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将UART或SPI转换为RS-485和CANbus

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632804/converting-uart-or-spi-to-rs-485-and-canbus

主题中讨论的其他部件:MSP430FR2633

大家好,

我对转换沟通方式有疑问。

 

我想使用MSP430FR2633,但此MCU具有I2C,SPI,UART,而且I2C已被使用。

因此,我需要 有关UART或SPI 到CAN和RS-485的解决方案。

您能告诉我这个解决方案吗?

谢谢,此致,

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我们将在今天晚些时候就此回复您-很抱歉耽误您的时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    根据我的理解,您需要从UART或SPI转换为CAN或RS485。 您是否需要将这两种转换为CAN和RS485? 或者您正在寻找特定的转换?

    由于您正在使用的微控制器已经有UART端口,因此连接其中一个RS485收发器将非常直接。 事实上,RS485是一个物理层,它定义了驱动器和接收器的电气特性,可用于实施多点传输线路。 即输入和输出引脚以及总线线路上的电压和电流。

    在您的案例中,我认为THVD15xx设备系列非常适合您。 如果您能告诉我有关您所需规格的更多信息,我会推荐一款适合您需求的设备。

    关于SPI到CAN转换,这是一个更复杂的主题。 事实上,SPI是一种协议,为了转换为CAN,它也有一个协议,您需要一个额外的控制器。 因此,您的最终解决方案将是由两个设备(CAN控制器和CAN收发器)组成的离散解决方案。

    如果您有更多关于您的应用程序的详细信息,请告诉我,以便我可以更精确地选择您的应用程序。

    此致,
    Adrian