This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514A:自动检测机制

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646077/tps2514a-auto-detect-mechanism

部件号:TPS2514A
主题:TPS2513中讨论的其它部件

此部件使用自动检测机制来选择并锁定特定DCP配置文件,如分隔器状态为“1.2 ”或“”等  

这在数据表的8.5 第3节中有所记录。  但是,关于这种方法的内容和工作方式的解释有点少。

您能否帮助我了解此自动检测的工作原理,检测到哪些内容以锁定配置文件,以及使用哪些内容来决定切换到下一个配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    自动检测机制是一种状态机,它根据D+和D-行更改状态。 比较器和一些逻辑用于检测特定模式的电压是否处于正确范围内。 如果不是,则设备将切换到下一个模式,直至锁定正确的签名。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但据我所知,TPS2513是一款将设备(手机,平板电脑等)的D+和D-电压输出到类似于1.2 或其中一种分频器模式的设备。 我想您推断出TPS2513通过驱动具有特定配置文件的D+和D-线来提供配置文件,例如两条线路上2.7V的电压,以指示Apple 12W。 然后TPS2513退出驱动D+和D-,并使用比较器读取线路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    便携式设备(连接到端口的设备,如电话或平板电脑)通过在D+和D-线路上添加签名(无论是典型的1.2 线路还是分隔模式)来初始化过程。  TPS2513或14A对信号作出响应。  因此,TPS2513/14A必须检测D+和D-线路上放置了什么签名,然后用正确的签名进行响应,让便携式设备知道它是兼容的。 这就是结构图中有自动检测块的原因。  

    此致,

    多诺万