This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3220DFP-DGLEVM:3220DFP-DGLEVM原理图问题

Guru**** 2551940 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632887/3220dfp-dglevm-3220dfp-dglevm-schematic-question

部件号:3220DFP-DGLEVM
主题:HD3SS3220中讨论的其他部件

我对INT026 DFP评估原理图有疑问。 在示意图上,HD3SS3220的TX线连接到USB C连接器上的RX线,mux的RX线连接到USB C连接器上的TX线。  这是错误吗? 如果没有,您能否解释一下这种换用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    这不是一个错误,因为根据USB C型规范,这似乎有点棘手,但电缆组件布线如下所示:

    请查看USB C型规格。 在这里,您将看到SSRX已连接到SSTX和反向连接。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Luis的回复。 我了解,目标是将主机的TX连接到设备的RX,并将主机的RX连接到设备的TX。 在USB 3.1 C型电缆中,此"交叉"发生在电缆内部,因此应满足目标。 那么,为什么INT026原理图中的连接器和MUX之间存在TX和RX互换?

    在MUX的数据表中,TxP,TXN,RXP和RXn行分别相对于主机或设备的Txp,Txn,RXP和Rxn进行描述。 在INT026的原理图中,USB A型插头和MUX输入之间有一个TX/RX交换,然后在MUX和USB C连接器的输出之间有另一个TX/RX交换。 是否出于路由原因而进行了此双交叉? 我不能简单地将A型插头的TX对连接到MUX的TX对(A型插头的RX连接到mux的RX),然后将mux输出的TX连接到USB C连接器的TX (以及Mux输出的RX到USB C连接器的RX)?

    我还拥有此评估板(INT027)的UFP版本,在该板的原理图中,连接器和MUX之间未交换TX和RX。 为什么这里没有交换?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    HD3SS3220包括一个无源开关,这就是交换信号的原因,这是因为在布局设计中,这些线路必须具有良好的布线(没有剧烈弯曲)。 请查看下面的布局部分:

    谢谢!

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一点很清楚。 谢谢你。