This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于SDA_SNK和SCL_SNK的内部输出电路

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632991/tmds181-about-internal-output-circuit-of-sda_snk-and-scl_snk

部件号:TMDS181

大家好,

 

我们猜测SDA_SNK和SCL_SNK的内部输出电路为漏极开路。

因为这些引脚连接到DDC线路(I2C)。

我的理解是否正确?

如果否,请告知我们内部输出电路?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru

    是的,您说得对,这些信号是漏极开路。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 如果您需要其他东西,请告诉我们!

    此致
    弗朗西斯科