This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:DDC和I2C电气特性的音量

Guru**** 2553470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632992/tmds181-vol-of-ddc-and-i2c-electrical-characteristics

部件号:TMDS181

大家好,

 

我们认为“SCL/SDA_CTL”是一个错误,因为“SCL/SDA_CTL”只是输入。

因此,我们理解“SCL/SDA_SNK”是正确的。

我的理解是否正确?


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru

    您对SCL的情况是正确的,因为这是时钟(我们将尽快修复),但SDA是正确的。
    非常感谢您的观察!

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco-San,

     

    感谢您的及时回复。

    我的理解如下。

    我的理解是否正确?

     

    错误:SCL/SDA_CTL,SCL/SDA_SRC低电平输出电压

    正确答案:SDA_CTL,SCL/SDA_SNK,SCL/SDA_SRC低电平输出电压

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru

    是的,您说得对。

    此致
    弗朗西斯科