This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:CAN 1MHz通信

Guru**** 2554020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, SN65HVDA1050A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633015/tpd2e007-1mhz-communication-of-can

部件号:TPD2E007
主题中讨论的其它部件: SN65HVDA1050A-Q1

你好。

TPD2E007是否可用于1MHz通信?

我想将TPD2E007用于SN65HVDA1050A-Q1的驱动程序。
我想知道的原因是检查输入电容为15 pF的TPD2E007是否可用作SN65HVDA1050A-Q1通信LIN的保护设备。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIE-K,

    虽然TPD2E007电容低到足以用于CAN,但遗憾的是CAN共模范围太宽,无法使用TPD2E007。 我希望我可以向您推荐不同的部件,但现在我们的产品组合中没有任何CAN保护ESD设备。

    谢谢!
    Alec