This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:USB保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633021/tpd2e001-usb-protection

部件号:TPD2E001
主题中讨论的其他部件:ESD122

你好。

TPD2E001DRLR是否可以用作USB保护?

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIE-K,

    TPD2E001可用于2.0 的保护,但对于较新的USB标准,我们建议移至其他设备。 对于USB 3.0 或3.1 ,我们建议迁移至ESD122。

    如果有任何问题,请告知我!

    谢谢!
    Alec