This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 (SN75DP159 )可以支持HDMI和DP++电缆多远?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633009/sn65dp159-how-long-distance-does-sn65dp159-sn75dp159-can-support-for-hdmi-and-dp-cable

部件号:SN65DP159

尊敬的先生:

         SN65DP159支持HDMI和DP++电缆多远? TI是否有任何建议?

祝您一切顺利

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason

    我们建议的最大电缆长度为4k2k @60Hz 15 m ,@30Hz 25 m @ 24 AWG。

    此致
    弗朗西斯科