This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:LVCMOS 3.3V并行输入到串行LVDS 2.5V输出

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636381/sn65lvds93a-lvcmos-3-3v-parallel-in-to-serialized-lvds-2-5v-out

部件号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其它部件: SN65LVDS93

您好,

我正在寻找一种解决方案,将串行视频数据从并行输入3.3V LVCMOS发送到2.5V LVDS。 除了LVDS输出电平为3.3V的问题外,“SNLVD93A”看起来很好。 遗憾的是,LVDS接收器不能接受3.3V的LVDS。 是否有解决此问题的现有解决方案?

谢谢!

Andre

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andre:

    差分信号以1.2V为中心,无论它是2.5V还是3.3V LVDS。 差分电压从开始

    0V至2.4V。 您可以在以下链接中找到更多信息:

    此致,
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    感谢您的快速回复,但我想补充一些与我的问题相关的信息。 LVDS信号的接收器是一个"Xilinx Zynq 7020 ",放置在一个现成设计的模块上,输入端没有任何终端电阻器。  这就是我必须使用"Zynq 7020 "内部端接的原因。 但是,内部端接只能在LVDS电压与相应的气缸组电压匹配时使用。

    "Zynq 7020 "的相关用户指南"UG471_7Series_selectio.pdf"说:

    "在输入/输出组中采用LVDS和LVDS_25等差分输入,并以这些输入输出所需的额定电压以外的电压水平供电,这是可以接受的
    标准(LVDS输出为1.8V,LVDS_25输出为2.5V)。 但是,必须满足以下标准:
    •不使用可选的内部差分终端(diff_term = false,
    默认值)。"

    使用"SN65LVDS93A"或类似工具是否有满足此要求的方法?

    此致,

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    感谢您的快速回复,但我想补充一些与我的问题相关的信息。 LVDS信号的接收器是一个"Xilinx Zynq 7020 ",放置在一个现成设计的模块上,输入端没有任何终端电阻器。 这就是我必须使用"Zynq 7020 "内部端接的原因。 但是,内部端接只能在LVDS电压与相应的气缸组电压匹配时使用。

    "Zynq 7020 "的相关用户指南"UG471_7Series_selectio.pdf"说:

    "在输入/输出组中采用LVDS和LVDS_25等差分输入,并以这些输入输出所需的额定电压以外的电压水平供电,这是可以接受的
    标准(LVDS输出为1.8V,LVDS_25输出为2.5V)。 但是,必须满足以下标准:
    •不使用可选的内部差分终端(diff_term = false,
    默认值)。"

    使用"SN65LVDS93A"或类似工具是否有满足此要求的方法?

    此致,

    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否有人知道如何满足上述LVDS接收器的要求?

    此致,
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andre:

    实际上,SN65LVDS93A的工作原理是固定共模输出电压1.2V,差动输出电压从最小250mV到最大450mV。 您的接收器似乎支持此功能。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您的回答,这有助于我理解Dennis的回答。 我认为Dennis的职位已经解决了我的问题,但最初我对SN65LVDS93数据表第7页/第7.3 章中的“标称LVDSVCC= 3.3V”感到愤怒。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!