This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:当输入视频格式更改时,940取消断言锁定

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/631824/ds90ub940-q1-when-940-de-assert-lock-when-input-video-format-is-changed

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

请就以下问题向我提出建议。
这个问题与E2E项目有关。
 https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/p/63.0862万/2330516#2330516</s>233.0516万 233.0516万

我已确认DS90UB940是在更改视频格式时设计的
取消锁定。

问题1. DS90UB940何时断言锁定?
   它是在收到新的同步信号时还是在帧结束时取消锁定?

问题2. 当它断言LOCK或终止时,它是否输出EOF (帧结束)数据包
没有EOF的事务?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此线程已分配用于审核和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我再补充两个问题。

    问题3. MIPI格式化程序在水平和垂直域中的同步计时错误程度
    在DS90UB940中决定是否解锁?

    问题3. 容错是否取决于输入视频格式?

    Mita