This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:SN65MLVD204A和SN65MLVD204B之间的差异

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A, SN65MLVD204B, SN65MLVD206B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/645897/sn65mlvd204b-difference-between-sn65mlvd204a-and-sn65mlvd204b

部件号:SN65MLVD204B
本线程中讨论的其它部件:SN65MLVD204ASN65MLVD206B

尊敬的技术支持团队:

 SN65MLVD204A和 SN65MLVD204B有何区别?

 从 SN65MLVD204A更换时,SN65MLVD204B是否具有反射优势?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    B型的主要优点是8KV IEC ESD和更好的抗噪性 (不是规范参数)

    我们建议客户选择MLVD204B而不是MLVD204A。

    您是否研究过SN65MLVD206B? 您能否发送结构图并结束应用程序?

    此致,
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    感谢您的回复。

    SN65MLVD206B是否优于MLVD204B的反向?
    如果答案是肯定的,您能告诉您原因吗?

    此问题与以下E2E帖子相关。
    e2e.ti.com/.../64.1835万

    此致,
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    否,如果您在SN65MLVD204B上遇到这种情况,选择SN65MLVD206B将不会对反射有所帮助。

    Dennis