This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万HF:无法通过MD接口访问内部寄存器

Guru**** 2768995 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632467/dp83822hf-no-access-to-internal-register-through-md-interface

部件号:DP8.3822万HF
主题中讨论的其他部件:AM3356

尊敬的先生/女士:

使用边界扫描,我们尝试读取连接到AM3356的两个收发器的内部寄存器,一个在默认地址,另一个在PHYAD0中具有1K96下拉电阻。 我们的算法尝试从地址0读取reg 0到32。 事实是,我们在所有地址中都阅读FFFF。 在取消断言nreset和MDC第一个脉冲之间,我们将保留500毫秒。 以太网收发器IO电源为3.3V。 针XI中的振荡器为3V 25 MHz。 在XO中,我们可以检查25 MHz输出,但在1.8V范围内。 MDIO中的上拉电阻为2k2。 n复位具有外部10k上拉。

我们测试了MDC,从20 MHz到一些kHz,没有任何差异。 它们似乎始终处于重置状态或类似状态。 此算法可与其他以太网收发器一起使用。 请告诉我有关尝试通信MD接口的任何提示吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周三之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    您是否可以分享原理图? 如果无法在公开论坛上分享原理图,请使用私人消息功能联系我。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha,

    我们将LED_1引脚24配置为带有外部电阻器的速度指示器,但只能将其向下拉。 移除该引脚中的外部上拉电阻后,SMI寄存器变得可访问。
    谢谢,致以诚挚的问候